This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242H-Q1EVM:有关 PWM 模式下的反向和正向的问题

Guru**** 2654565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1583396/drv8242h-q1evm-question-about-reverse-and-forward-in-pwm-mode

器件型号: DRV8242H-Q1EVM

您好、专家

我在数据表中看到了以下词语。 我们是确定反向还是正向? 我们只提及“一个方向“和“另一个方向“

image.png

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jay。

    我们通常建议使用高侧再循环 、这样 IPROPI 将始终输出电流、因此在我的说明中、如果不提供 PWM 信号、中的输入将保持低电平。  

    要使电流从 OUT1 流向 OUT2(正向)、应对 EN/IN1 进行 PWM 处理、PH/IN2 应为低电平。

    要使电流从 OUT2 流向 OUT1(反向)、EN/IN1 应为低电平、PH/IN2 应进行 PWM 处理。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    根据我的理解、如果设计人员希望实现 高侧再循环、OUT1 的 HS FET 应导通、OUT1 的 LS FET 应关断、OUT2 的 HS FET 应导通、OUT2 的 LS FET 应关断。 如何 同时实现这个逻辑?

    我在 PWM 模式期间找不到合适的控制逻辑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jay:

    对于高侧再循环、这是正确的 。两个 HS FET 都导通。 要启用两个 OUTx HS FET、EN/IN1 和 PH/IN2 = 0b。 从这个制动状态、向 EN/IN1 施加 PWM 信号将导致 OUT2 从 HS 导通切换到 LS 导通、从而使流向 电流从 OUT1 流向 OUT2。 如果将 PWM 信号施加到 PH/IN2、则 OUT2 将 从 HS 导通切换到 LS 导通、并且电流将从 OUT2 流向 OUT1。

    下表中突出显示的 3 行涵盖了正向、反向和两个 HS-FET 导通。

    此致、

    Joshua