器件型号: DRV8242H-Q1EVM
您好、专家
我在数据表中看到了以下词语。 我们是确定反向还是正向? 我们只提及“一个方向“和“另一个方向“

谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DRV8242H-Q1EVM
您好、专家
我在数据表中看到了以下词语。 我们是确定反向还是正向? 我们只提及“一个方向“和“另一个方向“

谢谢
嗨、Jay。
我们通常建议使用高侧再循环 、这样 IPROPI 将始终输出电流、因此在我的说明中、如果不提供 PWM 信号、中的输入将保持低电平。
要使电流从 OUT1 流向 OUT2(正向)、应对 EN/IN1 进行 PWM 处理、PH/IN2 应为低电平。
要使电流从 OUT2 流向 OUT1(反向)、EN/IN1 应为低电平、PH/IN2 应进行 PWM 处理。
此致、
Joshua
尊敬的 Jay:
对于高侧再循环、这是正确的 。两个 HS FET 都导通。 要启用两个 OUTx HS FET、EN/IN1 和 PH/IN2 = 0b。 从这个制动状态、向 EN/IN1 施加 PWM 信号将导致 OUT2 从 HS 导通切换到 LS 导通、从而使流向 电流从 OUT1 流向 OUT2。 如果将 PWM 信号施加到 PH/IN2、则 OUT2 将 从 HS 导通切换到 LS 导通、并且电流将从 OUT2 流向 OUT1。
下表中突出显示的 3 行涵盖了正向、反向和两个 HS-FET 导通。

此致、
Joshua