This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8329EVM:无法从 SmartTune 生成配置

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, MCF8329A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1583176/mcf8329evm-unable-to-generate-configuration-from-smarttune

器件型号: MCF8329EVM
主题: MCF8329A 中讨论的其他器件

我有一个 MCF8329EVM 在空载情况下连接到 BLDC 电机。  电动机为 36V,额定功率 1760W。  我们已在 Motor Studio GUI 中填写基本信息 、但每次运行智能调优功能时、都会出现消息“Configuration Failed“。  我们所做的任何事情都不会改变这一结果。  该电机是一个 Vipxyctw3dski7655665( Amazon.com : Vipxyc 摩托车电机, 560KV Alu 壳牌 Outunner 无刷电机电动摩托车滑板自行车套件,无刷电机:体育和户外)

这些是我已输入的设置:

  • 选择“No Load“–我们没有任何负载连接到电机
  • 额定电压设置为 36V–这对于该电机是正确的(在我们的产品中,我们将使用 48V 电机,但我们还没有其中一个)
  • 额定电流= 48、88A(额定功率)
  • 额定转速=1050Hz 根据电动机数据表计算得出、最大转速=9000rpm)、极对数=7。  7 个极对= 14 个极点。
    使用公式中的速度 (Hz)= N x P/120 = 9000 x 14/120 = 1050Hz
  • 将控制模式设置为“Speed Mode“
  • MCF8329x 分流电阻= 1mW(来自 MCF8329A 文档)

当我尝试生成配置时、电机旋转、但 会导致消息“Configuration Failed“。 如何才能使其正常工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    您可以尝试使用“加载“选项运行 Smarttune 吗? 保持电机额定电流为 10A。

    另外、请分享智能日志和故障报告。

    谢谢、

    Dhinesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Dhinesh、

    感谢您的答复。 我已设置负载选项、并将电流设置为 10A。 我已附上日志和故障报告。 谢谢!

    e2e.ti.com/.../log.csv

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lasse:

    您能否确认在 SmartTune 操作过程中电机是否在旋转?

    如果测得的电机 BEMF 低于 STAT_DETECT 阈值、则会触发 MPET_BEMF 故障。

    如果电机未旋转、请通过增大电机额定电流参数来进行检查。  

    谢谢、

    Dhinesh