Other Parts Discussed in Thread: MCF8329EVM, MCF8329A
器件型号: MCF8329EVM
主题: MCF8329A 中讨论的其他器件
我有一个 MCF8329EVM 在空载情况下连接到 BLDC 电机。 电动机为 36V,额定功率 1760W。 我们已在 Motor Studio GUI 中填写基本信息 、但每次运行智能调优功能时、都会出现消息“Configuration Failed“。 我们所做的任何事情都不会改变这一结果。 该电机是一个 Vipxyctw3dski7655665( Amazon.com : Vipxyc 摩托车电机, 560KV Alu 壳牌 Outunner 无刷电机电动摩托车滑板自行车套件,无刷电机:体育和户外)
这些是我已输入的设置:
- 选择“No Load“–我们没有任何负载连接到电机
- 额定电压设置为 36V–这对于该电机是正确的(在我们的产品中,我们将使用 48V 电机,但我们还没有其中一个)
- 额定电流= 48、88A(额定功率)
- 额定转速=1050Hz 根据电动机数据表计算得出、最大转速=9000rpm)、极对数=7。 7 个极对= 14 个极点。
使用公式中的速度 (Hz)= N x P/120 = 9000 x 14/120 = 1050Hz - 将控制模式设置为“Speed Mode“
- MCF8329x 分流电阻= 1mW(来自 MCF8329A 文档)
当我尝试生成配置时、电机旋转、但 会导致消息“Configuration Failed“。 如何才能使其正常工作?