This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:DRV8889 SPI_ERROR

Guru**** 2653135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584164/drv8889-q1-drv8889-spi_error

器件型号: DRV8889-Q1

尊敬的 TI 团队:

DRV8889 步进电机驱动器的 SPI 通信存在问题。 可能与 https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1504181/drv8889-q1-spi_error?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=DRV8889%20spi_error#帖子类似、但我找不到问题。

 

这是 DRV8889 响应的实际范围、可以在 MISO 上看到发出了该故障和 SPI_ERROR。 这是 NSLEEP 激活后的第一次访问。 DRV8889 接受 SPI 命令而不会出现问题、但我们希望没有错误。

 

BR、

Wolfgang

 

image.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、CLR_FLT 没有帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我得到的状态字错误 0xC0 是正常的。