This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MCF8316C-Q1:反电动势阈值

Guru**** 2654565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1573098/mcf8316c-q1-back-emf-threshold

器件型号: MCF8316C-Q1

工具/软件:

我正在使用 MCF8316C(可能即将使用 D 型号)我在闭环切换的 BEMF 阈值出现问题、目前我已将其设置为最大速度的 32.5%、这意味着相间测量的相应速度约为 6Vp2p、是否有好的方法可以确定驱动器可用于清楚地检测每个相位的实际最小值是多少? 我想降低实现这一过渡所需的最低速度。

如何找到最小 BEMF 阈值的理想方法?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    我们有 SamrtTune 功能、使用该功能可以自动调优电机。

    另一种方法是使用 Min BEMF 启用自动切换、以将配置自动切换为 0、并测量器件成功切换至闭环的速度。

    模式

    MOTOR_STARTUP2[AUTO_HANDO FF_EN]= 1

    INT_ALGO_1[AUTO_HANDOFF_MIN_BEMF]= 0

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试此操作时、电机似乎只是间歇性地过渡到闭环、对于 10 极对转子、大约 400Hz+时、对于 相间测量、在该速度下测得的反电动势超过 4Vp2p、但在示波器上、波形非常清晰、噪声极小。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您是否尝试过 SmartTune?  您能否分享 SmartTune 生成的 JSON 和电机数据表?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  
    SmartTune 和/或 MPET 不工作我只是在尝试运行时收到错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    请参阅应用手册 SmartTune 用户指南:如何快速设置和旋转三相 BLDC 电机

    和常见问题解答 (9)【常见问题解答】MOTORSTUDIO:SmartTune 常见问题解答 — 电机驱动器论坛-电机驱动器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我能够让电机启动并运行、然后更改为几乎相同的定子(连接器表面积略有不同)、但其他电气参数相同 (L、R)。

    当我在开环中运行电机时、我可以轻松达到高速、但当我启用 BEMF 设置为 100mV 的自动切换(与前一个定子配合使用 Lock_Limit) 时)时、它现在会打开并开始在开环中旋转、最高~200Hz(由 GUI 测量)、但闭环切换继续失败、测量的速度为几 Hz、并且显示错误“HW_GUI"。“。

    我已经检查了是否存在短路、并且电机可以在开环中达到更高的速度 (500Hz+)。 是否有任何想法、为什么在此时交车失败?  

    唯一能够成功启用切换的时间是我使用了非常高的反电动势阈值。 前定子要求的 15 倍左右。 否则它是非常不言自明的,当它将交还。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    您能否确认新电机是否已使用 SmartTune 进行测试、或者较早的文件是否按原样移植到此电机?

    您能检查开环电流的稳定性吗? 如果 L 和 R 值正确、那么我们应该看到干净的电流。

    即使 L 和 R 可以相同、反电动势也会不同。 请使用 SmartTune 来测量所有内容。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾尝试使用 SmartTune 测试两个电机、但它一直无法运行、因此必须在寄存器中手动调优。

    目前、我无法直接测量电流。 是指在驱动程序 GUI 中?  

    在同一固定装置中测量两个定子 BEMF 和所有其他参数已经恢复几乎相同、只是对相电感和电阻进行了细微调整(几%)、我会在电机设置中进行这些调整。  

    我用于测试的配置是将轴向磁通设计与两个定子结合使用、一个是无源的、在这里我可以测量反电动势、另一个是主动驱动。 我已经注意到、当我从前一个定子切换到新定子时、它们在的 BEMF 测量中都会产生显著的噪声 、但在切换到闭环时噪声就不会出现。 驱动器似乎无法可靠地切换到闭环(是它的 1/10)。  

    当切换失败时、我可以看到 GUI 显示其尝试闭环对齐、同时定子在发生故障之前会出现振动。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    作为更新、我尝试将相电阻降低到实际测量值的一半、驱动器现在再次表现良好。 我很好奇、如果您有任何想法、为什么这会成为解决方案?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    这对我也很好奇。 我想详细了解此电机配置。

    我想看看一些波形和测量结果。 您能否分享以下图像和波形:

    1. 在电阻模式下使用万用表探测两个绕组的测量值。

    2. 使用两个电压探头读取每个定子的 U-V 相位的示波器读数。 请展示 BEMF 在手动旋转转子时的外观、以及是否存在任何相位差。

    3. 驱动一个定子时、使用电流探头进行测量、同时使用非激励定子上的电压探头检查相电流。

    您是否还对这类电机执行了有限元分析仿真?

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将尝试快速获得示波器读数、作为每个示波器的快速答案:

    1) 在电阻模式下测量时、任何相对的相间电阻均为 2.1 Ω

    2) 当我测量过去的反电动势通过手工旋转波形是两个正弦彼此偏移时,我使用单端探头测量,因此我的测量是 A 到 C 和 B 到 C ,其中 C 是探头的参考点(我认识到这会导致其他问题,但它是我有硬件方面的)  


    3) 我目前没有电流探头,但我尝试使用电压差来测量这个。

    我没有在电机上执行 FEM、而这正是我工作的方向。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul:

    谢谢你,我会等待你的答复。

    谢谢、此致  

    Venkatadri S.