Other Parts Discussed in Thread: DRV8908-Q1
器件型号: DRV8908-Q1
工具/软件:
您好:
我对 DRV8908-Q1 POLD 功能有一些问题。
数据表中有一个针对 POLD 的推荐程序、如下所示。
- OCP_OLD_CTRL5: HBx_POLD_EN=1
- OP_CTRL_x: HBx_HS(或 LS)_EN = 1
- 配置: POLD_EN=1
- 稍等
- 配置: POLD_EN=0
Q1)
在我使用 EVM 进行测试时、DRV8908 将 OLD 位和 nFault 设置为 POLD_EN 从 1 变为 0 的相同时序(过程 5)
这意味着 POLD_EN 1 至 0 时序是 OLD 状态的软件锁存点、该时序之前的任何条件都不会影响 OLD 状态。
这种理解是否正确?
问题 2)
对于过程 4)、数据表指出“等待用户确定的无源 OLD 时间“。
此等待时间是否有任何最小时间限制?
例如、(下一个 SPI 帧)设置 POLD_EN 位后、是否可以立即将 POLD_EN 更改为 0?
此致、
小畑聪