Other Parts Discussed in Thread: DRV8143-Q1, DRV8144-Q1
器件型号: DRV8143-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8144-Q1
您好的团队、
客户希望将 IPROPI 引脚连接到控制器的 ADC、但他们有以下问题、您可以帮助解决、谢谢:
采样频率为 10kHz 至 20kHz 时、有关为 IPROPI 引脚选择 RC 滤波器电路参数的建议。
对于过流情况、尽管存在钳位电压、微镜电流过大是否会损坏 ADC 引脚 (ADC I limit = 2 –3mA)?
对于 DRV8143-Q1、结温为 150℃ 时、是否存在误差范围? 结温实际上可以在 150℃ 下运行吗?
BRS、
弗洛伦斯