This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8143-Q1:DRV8143-Q1 IPROPI 引脚问题

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8143-Q1, DRV8144-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584161/drv8143-q1-drv8143-q1-ipropi-pin-question

器件型号: DRV8143-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8144-Q1

您好的团队、

客户希望将 IPROPI 引脚连接到控制器的 ADC、但他们有以下问题、您可以帮助解决、谢谢:

采样频率为 10kHz 至 20kHz 时、有关为 IPROPI 引脚选择 RC 滤波器电路参数的建议。

对于过流情况、尽管存在钳位电压、微镜电流过大是否会损坏 ADC 引脚 (ADC I limit = 2 –3mA)?  

对于 DRV8143-Q1、结温为 150℃ 时、是否存在误差范围? 结温实际上可以在 150℃ 下运行吗?  

BRS、

弗洛伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Florens:

    [引用 userid=“614967" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584161/drv8143-q1-drv8143-q1-ipropi-pin-question ]建议在采样频率为 10-20kHz 时为 IPROPI 引脚选择 RC 滤波器电路参数。

    虽然我们没有推荐的 RC 滤波器、但我们建议在 IPROPI 和 GND 之间添加一个电容器、以帮助滤除 IPROPI 电压上的噪声。 应根据系统需求调整电容、但我们建议在原理图上放置一个 10nF 电容、并设置为 DNP、以便可以根据需要在测试期间放置电容。

    在过流情况下、尽管存在钳位电压、但微镜电流过大会损坏 ADC 引脚 (ADC I limit = 2 –3mA)

    我认为不应该这样做、因为电流主要应该流经 RIPROPI 电阻器、而不是通过 ADC。

    对于 DRV8143-Q1、结温为 150℃ 时、是否存在误差范围? 结温实际上可以在 150℃ 下运行吗?  [/报价]

    此问题的目的是什么? 我会询问、因为如果预计该器件会达到 150°C 的结温、那么我会建议使用 DRV8144-Q1 以留出额外的余量。 在 150°C 时、该器件可以在 150°C 下短期运行、这就是为什么热关断温度高于 150°C 的原因、但我们不建议在 150°C 下运行。

    此致、

    Joshua