This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8242-Q1:动态 ITRIP 配置

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8242-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1582590/drv8242-q1-itrip-configuration-on-the-fly

器件型号: DRV8242-Q1

您好的团队、

我的客户使用 DRV8242S-Q1、希望在前 10ms 内禁用 ITRIP 功能、然后将其编程为另一个值。 目标是避免电流限制导致的启动故障。  

根据数据表、S_ITRIP 可以进行配置并立即生效。 但测试结果表明、这种做法无效。 你有什么想法是什么原因吗?

 

谢谢

Scarlett

img_v3_02rh_89837632-86d0-4e78-8fdf-946da38188bg.jpg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    能否提供 IPROPI 电压和输出电流的捕获结果? 此外、如果 IPROPI 引脚上有电容、移除该电容有助于缩短 IPROPI 电压的响应时间。 减慢 IPROPI 电压上升时间的电容可能会导致 ITRIP 不按预期进行调节、因为在 IPROPI 电压达到 ITRIP 阈值之前、电流会低于 ITRIP 阈值。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Joshua

    客户已确认 IPROPI 引脚上没有电容器。 您还有其他想法吗?

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    此时、能够看到 IPROPI 电压 和 nFAULT 的负载电流捕获结果将有助于确定 IPROPI 发生的情况、以在检测到 OCP 之前查看是否会达到 ITRIP 值。 此外、最好了解控制模式设置了什么以及 EN/IN1 和 PH/IN2 的输入(高电平/低电平/PWM)是什么、以确保驱动高侧 FET、因为 IPROPI 是高侧 FET 的电流镜。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、  

    没有 OCP 报告,请阅读我的原始文章~ cusotmer 只是想知道为什么他们不能动态更新 Itrip。

    谢谢

    Scarlett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Scarlett、

    对于 DRV8242-Q1、ITRIP 设置的变化应立即反映出来。 如果不了解 IPROPI 电压和负载电流、我无法确定其系统/实施中发生的情况、从而导致 ITRIP 无法按预期工作。 我还需要知道所使用的 RIPROPI 值和所选的 ITRIP 设置。  

    [quote userid=“448582" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1582590/drv8242-q1-itrip-configuration-on-the-fly 通过配置 S_ITRIP 可立即生效。 但测试结果表明它无效。

    是什么导致客户认为 ITRIP 设置不会限制电流、这是浪涌电流引起的大尖峰吗?

    此致、

    Joshua