器件型号: DRV8889-Q1
尊敬的 TI 团队:
如果我们在全步进模式 (0000 或 0001) 下使用驱动器、我们的电机将出现严重的步进损耗。 它发生在不同的速度条件下、ALOS 非常慢。 在 1/2 步进模式下记录橙色线、在全步进 70%模式下记录蓝色线。 所有其他参数都相同。
有什么想法什么原因导致这种行为?
BR、
Wolfgang

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DRV8889-Q1
尊敬的 TI 团队:
如果我们在全步进模式 (0000 或 0001) 下使用驱动器、我们的电机将出现严重的步进损耗。 它发生在不同的速度条件下、ALOS 非常慢。 在 1/2 步进模式下记录橙色线、在全步进 70%模式下记录蓝色线。 所有其他参数都相同。
有什么想法什么原因导致这种行为?
BR、
Wolfgang

尊敬的 Wolfgang:
感谢您的提问。
如果我们在全步进模式 (0000 或 0001) 下使用驱动程序、我们会看到电机的步进损耗很大。 它发生在不同的速度条件下、ALOS 非常慢。 在 1/2 步进模式下记录橙色线、在全步进 70%模式下记录蓝色线。 所有其他参数都相同。
请告诉我们阶跃脉冲值、IFS、电机电阻、电感和电压是多少。
您能否用 STEP 脉冲分享每个条件下的电流波形?
阶跃损耗的原因可能是阶跃脉冲速率高和电流错误。 为了更好地提供帮助、请分享波形和信息。
此致、
Mojtaba.
你好 Mojtaba,
请参阅图表、在其中可以看到使用电机连接的编码器记录的位置、得出的速度和记录的步进脉冲。
DRV8889 通过 SPI 通过 STEP 引脚和 DIR 引脚控制。 电机为 Nanotec LGA281S10-B-THCA-019 NTO3-05-K13-HC(8 毫米) https://www.nanotec.com/eu/de/produkte/2623-lga281s10-b-ugaq-019。 电阻为 2.7R、电感为 2.5mH、我们可以在其他电机上也看到这种行为。 我们以 0.5A 峰值电流驱动电机、也会在其他电流时发生。
BR、
Wolfgang

尊敬的 Wolfgang:
我将更详细地介绍相电流。 在某些情况下、电机在中运行 事实并非如此 形成了起点。 [/报价]请您解释一下什么是相位吗?
A 和 B 是电机电流波形? 如果是、则电流看起来正常。
当 SPI_DIR 为 0b 时、方向跟随 DIR 的输入引脚、 当 SPI_DIR 为 1b 时、方向跟随 SPI 寄存器 DIR。 什么是 DIR 状态?
CTRL3 寄存器位值是多少?
我们使用 decay = b111“智能调优“到目前为止、我注意到、如果设置为 decay = b101“混合 60%“、行为会发生变化。建议使用智能调优衰减模式、包括 110b =智能调优动态衰减 111b =智能调优纹波控制。
您可以尝试 110b =智能调优动态衰减、这是混合衰减模式的优化智能版本。
另外、电流阶段和相位阶段似乎正确、电机沿另一个方向运行。 现在我假设它是一种共振。当 SPI_DIR 为 0b 时、方向跟随 DIR 的输入引脚、 当 SPI_DIR 为 1b 时、方向跟随 SPI 寄存器 DIR。 什么是 DIR 状态? CTRL3 寄存器位值是多少?
[/quote]
尊敬的 Wolfgang:
推荐的衰减模式为 110b =智能调优动态衰减 111b =智能调优纹波控制。
我尝试了 CTRL2 寄存器的不同设置、它显示了一个 effec
您能解释一下您看到了什么效果吗? 步进测试 0 或 1 是什么意思? 快速前轮驱动和慢速前轮驱动是什么意思?
衰减模式 7 为 111b =智能调优纹波控制、在可变 TOFF 下工作、没有更改 TOFF 的选项。 您是否检查过寄存器写入正确。
此致、
Mojtaba.