This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:SPI 支持级别确认

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585078/drv8889-q1-spi-support-level-confirmation

器件型号: DRV8889-Q1

您好的团队、

有一个关于 DRV8889A-Q1 的问题、nSCS 引脚内部上拉到 DVDD(电流源)、 串行芯片选择信号通常是 3.3V、但 DVDD 是 5V、是否存在任何问题?

image.png

我看到我们支持的电压范围包括 3.3V。 如果客户使用 3.3V SPI 连接而不进行任何设计更改、这是否意味着我们可以支持该连接? 您不需要添加电平转换器吗?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    感谢您与我们联系。  

    利用 3.3V 信号将 nSCS 引脚连接到 MCU 不会出现问题。  nSCS 可由 MCU 3V3 V 供电、如“绝对 最大值“和“建议逻辑 电平电压中所述。  

    此致、  

    Mojtaba.