Other Parts Discussed in Thread: UCC21750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC21750QDWEVM-054
主题中讨论的其他器件: UCC21750
借助此设计容差、我正在开发具有 UCC21750 IC 的地雷栅极驱动器。 为了实现信号完整性、我使用差分栅极 PWM 信号。
在设计中、我在 PWM 信号接收端找到了一些滤波器 
我知道 LC 滤波器的截止频率应该是 PWM 频率的 15 到 20 倍。 因此、I 取 L = 1uH 且 C = 56PF。 和在 LT SPICE 中进行仿真(绿色是滤波的实际 PWM,蓝色是滤波器输出)。 输出包含一些振荡。

请针对我的 25KHz 应用对此滤波器的设计提供帮助、并建议是否有任何仿真工具来查看所选滤波器的天气情况、是否适合我的应用。
您的见解对我非常有帮助。
谢谢你。