This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8899-Q1:DRV8899 端口 (GPIO) 控制与 GUI 中共享的测试代码的延迟处理

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1, DRV8899-Q1EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584610/drv8899-q1-drv8899-port-gpio-control-delay-handling-test-code-with-respect-shared-in-gui

器件型号: DRV8899-Q1

我目前正在使用 GPIO 从事 DRV8899 的步进电机控制工作、对处理端口方向和步进控制逻辑非常清楚。 但是、我需要有关时序方面的更多详细信息、特别是 STEP 脉冲之间的延迟管理。

 

有人请您澄清一下:

 

  • 可以在步进脉冲之间配置的最小延迟值和最大延迟值是多少?
  • 脉冲生成支持的频率范围是多少?
  • 例如、如果我设置 1 毫秒的延迟、系统可以支持的相应每秒脉冲数 (pps) 最小值和最大值是多少?
  • 是否存在任何影响这些时序参数的硬件或软件限制?

 

此外、请分享示例代码或文档、尤其是与我们收到的 GUI 工具相关的文档、以帮助我更详细地了解配置和实现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Basavaraju、  

    感谢您的提问。  

    步进脉冲之间可配置的最小延迟值和最大延迟值是多少?

    6.7 分度器时序要求中提到了该要求。 STEP 脉冲是占空比为 50%的脉冲。 STEP 脉冲之间没有最短时间、而不是 STEP 频率限制。 请按照下图操作。  

    脉冲生成支持的频率范围是多少?

    如  6.7 分度器时序要求中所述、该器件可高达 500kHz 、但系统带宽受电机负载限制。 您可以使用以下公式根据微步进模式和速度计算应用的步进脉冲  

    例如、如果我设置 1 毫秒的延迟、那么系统可以支持的相应最小和最大每秒脉冲数 (pps) 是多少?

    这对我来说是不清楚的。 STEP 脉冲占空比始终设置为 50%。 STEP 脉冲频率将决定电机转速。  请您向我解释一下您的问题。  您想告诉我们 1ms 延迟的用途是什么、以及最终应用是什么吗?  

    是否存在任何影响这些时序参数的硬件或软件限制?

    步进频率 高达 500kHz、但 系统带宽受电机负载限制。 请告知我们最终应用和电机的规格、以及所需的运行条件、以便在这方面提供更好的帮助。  

    此外、请分享示例代码或文档、特别是与我们收到的 GUI 工具相关的文档、以帮助我更详细地了解配置和实现?

    请检查以下文档:  

    1: DRV8899-Q1 评估模块用户指南

    DRV8899-Q1 EMV 用户指南

    2- SLVC794 —DRV8899-Q1EVM 软件固件代码

    DRV8899-Q1EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    此致

    Mojtaba.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mojtaba,

    感谢您的快速反馈。 大部分信息都很清楚、并且给出了详细的解释。

    在 1 毫秒的任务中、可能有多少 PPS(每秒脉冲数)?“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Basavaraju:

    感谢您的快速反馈。 大部分信息都很清楚、并附有详细说明。

    很高兴这有所帮助。  

    在 1 毫秒的任务中、可能有多少 PPS(每秒脉冲数)?“

    如上所述、器件的阶跃频率最高可达 500kHz、对应于 2μs 的最小脉冲宽度。 然而、必须考虑此时序取决于负载、并且实际性能可能会因电机的运行条件而异。 为了优化电机性能、建议对不同频率进行全面测试、并分析生成的电流波形和电机响应。


    最好的注意、  

    Mojtaba.