Other Parts Discussed in Thread: DRV8899-Q1, DRV8899-Q1EVM
器件型号: DRV8899-Q1
我目前正在使用 GPIO 从事 DRV8899 的步进电机控制工作、对处理端口方向和步进控制逻辑非常清楚。 但是、我需要有关时序方面的更多详细信息、特别是 STEP 脉冲之间的延迟管理。
有人请您澄清一下:
- 可以在步进脉冲之间配置的最小延迟值和最大延迟值是多少?
- 脉冲生成支持的频率范围是多少?
- 例如、如果我设置 1 毫秒的延迟、系统可以支持的相应每秒脉冲数 (pps) 最小值和最大值是多少?
- 是否存在任何影响这些时序参数的硬件或软件限制?
此外、请分享示例代码或文档、尤其是与我们收到的 GUI 工具相关的文档、以帮助我更详细地了解配置和实现?