This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8705-Q1:测试期间损坏的 DRV8705

Guru**** 2652535 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585210/drv8705-q1-broken-drv8705-during-tests

器件型号: DRV8705-Q1

我们使用 DRV8705 构建了用于方向盘的加热器件。

原理图位于附加文件中。

 HEAT.pdf 

 

在 HEAT_MAT_P 和 HEAT_MAT_N 之间连接了一个电阻图。

映射的值为 1.8 Ω。

当我们在对 VBAT (12V) 到 HEAT_MAT_P 引脚短路进行测试时、会出现一些 DRV8705 故障。

故障 表现在 DRV87005 的 5V 电源上 、就像对地短路一样。

我应该指出、故障是指我从 HEAT_MAT_P 中断开 VBAT (12V) 连接

当我对 HEAT_MAT_P 和 HEAT_MAT_N(至 VBAT 或 GND)进行其他短路(HEAT_MAT_P 至 VBAT 除外)时、没有故障。  

谢谢你

此致

Marian Neacsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marian:

    请允许我直至星期一查看此问题。

    此致、

    Joshua