请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8705-Q1
我们使用 DRV8705 构建了用于方向盘的加热器件。
原理图位于附加文件中。
在 HEAT_MAT_P 和 HEAT_MAT_N 之间连接了一个电阻图。
映射的值为 1.8 Ω。
当我们在对 VBAT (12V) 到 HEAT_MAT_P 引脚短路进行测试时、会出现一些 DRV8705 故障。
故障 表现在 DRV87005 的 5V 电源上 、就像对地短路一样。
我应该指出、故障是指我从 HEAT_MAT_P 中断开 VBAT (12V) 连接
当我对 HEAT_MAT_P 和 HEAT_MAT_N(至 VBAT 或 GND)进行其他短路(HEAT_MAT_P 至 VBAT 除外)时、没有故障。
谢谢你
此致
Marian Neacsu