请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8145-Q1
你(们)好
可以替换 DRV8145H-Q1EVM 套件中使用的 10uF /100V 电解电容器 (C1)
10uF 陶瓷电容器? 在这种情况下、是否仍需要放置 100nF 的陶瓷电容器
耦合电容器?
BR
Gilberto
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DRV8145-Q1
你(们)好
可以替换 DRV8145H-Q1EVM 套件中使用的 10uF /100V 电解电容器 (C1)
10uF 陶瓷电容器? 在这种情况下、是否仍需要放置 100nF 的陶瓷电容器
耦合电容器?
BR
Gilberto