This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8145-Q1:VM 去耦电容器

Guru**** 2651305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585342/drv8145-q1-vm-decoupling-capacitor

器件型号: DRV8145-Q1

你(们)好

可以替换 DRV8145H-Q1EVM 套件中使用的 10uF /100V 电解电容器 (C1) 
10uF 陶瓷电容器? 在这种情况下、是否仍需要放置 100nF 的陶瓷电容器
耦合电容器?

BR
Gilberto
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gilberto:

    10uF 电容器是一个大容量电容器、如果需要、可以替换为陶瓷电容器。 如果可能、也可以将 10uF 替换为更适合您的系统需求的不同值电容器。

    该器件需要 100nF 才能按预期运行。 100nF 电容器也应放置在尽可能靠近器件的位置。

    此致、

    Joshua