This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8161:DRV8161:如果连接了负载、则输出不开启

Guru**** 2651305 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8161

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584697/drv8161-drv8161-outputs-does-not-turn-on-if-load-is-connected

器件型号: DRV8161

我们尝试使用 DRV8161 导通高侧 MOSFET 或低侧 MOSFET。

image.png

如果未连接负载、则输出正确导通(在开关的输出端测量的电压)并且 MOSFET 的栅源电压正确(自举电路工作)。

如果负载通过一个四舍五入为 500mA 的电阻器连接到输出、则 DRV8161 无法打开输出。

CH1:Vsource/CH2:INH/CH3 :VBAT/CH4: Vgate

tek00266.png

示波器测量结果表明、栅极和源极电压随 INH 信号升高。 但是、栅极电压并没有像预期的那样比源极电压高大约 10V、也没有连接负载的情况是怎样的。

在总导通时间内、栅源电压振荡。  内部自举电路似乎无法正常工作。  

我们对设计如数据表中推荐的二极管进行了短路、但没有明显改进。

低侧开关的行为是相同的。

设置:

  • Isource: 64mA
  • Isink: 192mA
  • RDT/MODE:LEVEL3
  • CSAGAIN:开路
  • VDSLVL:LEVEL2

感谢您的支持!

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    SHx 之间有一个接地电阻负载?

    您能给我展示一下无负载情况下正常开关的波形吗:INHx、BSTx、VGS(使用差分探头)、SHX-GND?

    bstx 上限值是多少? 此外、您是否能够通过开启 LS FET 最初为 BSTx 电容器充电?

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答!

    这是一个学生的工作,我没有进一步的测量可用,不幸的是,学生已经完成了他的工作。

    给您的问题:

    -是的,我连接 SH 和 GND 之间的外部电阻负载高侧或从 SH 到 Vbat 低侧

    -在没有负载的情况下,栅极电压比源极电压高出大约 10V->电荷泵工作。

    -提供测量目前是不可能的,因为其他主题具有更高的优先级

    - Bstx 电容值: 最初 2.2 μ F 后更改为 1 μ F 但没有改进

    在 2PWM 模式下的涓流电荷泵是否确实需要激活 INL?
    精度 数据表 INL 必须保持低电平 250us 才能激活电荷泵、但不能将 INL 设置为高电平来导通 LS FET。

    但我想知道为什么低侧开关具有相同的行为? 电源 GVDD 稳定。

    两件事我忘了提:

    INH 和 INL 具有 10k Ω 下拉电  阻器、而在输出端具有一个 100k Ω 下拉电阻器。

    为了验证是否激活了涓流电荷泵、我可以将 PWM 模式更改为独立模式(如果时间可用)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Michael、

    感谢您的背景。
    TCP 提供一些电流、以在 LS 不会导通的 100%占空比期间保持 BSTx 充电。 在 BSTx 器件中、假设自举电路最初充电至 GVDD 电压、然后在 LS FET 导通时进行补充。

    如果您说过 HS 和 LS 都有这种行为? 如果是、您看到 nfault 是否被拉至低电平?

    此致、

    Akshay