This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV3901-Q1EVM:关于 OUT 引脚输出

Guru**** 2651365 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1574586/drv3901-q1evm-about-the-out-pin-output

器件型号: DRV3901-Q1EVM

工具/软件:

您好、TI

热熔丝驱动没有从 OUTH_A 和 OUTL 输出电流。 GUI 显示以下内容、软件识别正在生成输出。

TRG1_PIN_LVL:0x1(引脚高电平)

TRG1_PIN_STAT:0x2(部署信号(PWM 触发器)或引脚低电平(LVL 触发器))

但是、实际上没有电流流动、并且 Pyro 未工作。

【确认的详细信息】・确认在使用相同设置的驱动器 B (OUTH_B/OUTL) 时电流正常流动。

・GUI 设置和跳线设置已根据手册实现。

・电源稳定,其他功能不存在异常。

我想知道这一问题的原因、如何处理、以及要检查什么。

目前、这仅用于评估目的、并不经常使用。 但是,如果您继续使用当前配置的 DriverB 是否可能导致功能或安全问题,我们将不胜感激。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    感谢您的问题。

    为了帮助调试问题、您可以确认以下几点

    -输出之间连接的负载是什么

    -您可以提供状态寄存器和测量寄存器的读回。

    -您可以提供配置设置吗?

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    • 连接的负载: OUTH_A 和 OUTL _A 之间的 2Ω 虚拟电阻器

    • 状态和测量寄存器: 请参阅随附的捕获内容。

    • 使用相同设置操作驱动器 B 时、已确认电流输出正常。 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    感谢您对寄存器进行总结。

    看起来 DEPLOY_STAT = 1h

    这意味着 “1h =部署完成、但强制执行 TSTART_TO。“

    一种可能是输出电阻器连接不正确、导致电流不流动。

    我们可以提议进行场外诊断? 这证实了我们的理论。 然后可以更改电阻或查看连接器。

    谢谢、

    Ibinu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    我想知道如何分析这种情况并解决没有输出电流流动的问题。

    我在触发器引脚输入信号之前和之后附上了的图像。 请检查。

     

    上图显示了向触发器引脚施加电压之前的情况、下图显示了施加电压之后的情况。 电压约为 3.2V。

    在向触发器输入信号后、LED D2 将立即亮起红色。

    电爆电阻器约为 2.2 欧姆。

    如果您需要任何其他信息、请回复。 我想尽快解决这个问题。

     谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    感谢您在此处提供详细信息。

    TRG_SEL 似乎被编程为 1h。  

    但是、TRGx_PIN_STAT 显示为 2h、表示它们没有变为高电平。  

    您能否确认在 GUI 中触发器引脚是否设置为高电平? 还要检查跳线是否正确放置。

    谢谢、

    Ibinu