This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100:BQ34Z100 报告不稳定的电池电压值

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1578111/bq34z100-bq34z100-reporting-erratic-battery-voltage-value

器件型号: BQ34Z100

我们使用 BQ34Z100 通过 MPPT 充电控制器报告通过太阳能电池板进行 24V 15Ah 电池充电的遥测情况。 系统还以重复的过程方式驱动机器人的滚轮(停止,开始运行 n 次,停止,重复)。 我们已经对此系统进行了 72 小时以上的测试、并进行了多次充放电循环。 我们每秒收集一次电池电量监测计读数。  

 

捕获到电量监测计上的不寻常读数:电压读数(地址 0x08)  从 26400mV 下降至 10280 秒、然后恢复至 26400。 我们的运营依赖于燃油表的反馈、这导致了我们的中断。 我们想知道它是否来自电量监测计。 我们 有信心电池 BMS 不会出现问题、因为电池 MPPT 充电器在整个过程中的读数始终为 26400mV。  

 

非常感谢您对可能的误差源的见解。  

 

此致

Heba

编辑:阐明问题不是来自蓄电池 BMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下在团队内进行审核。 在此期间、请附上与项目关联的.gg/.log/data 文件。

    谢谢您、
    Alan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    这基本上是我们的观察结果。 如对上述问题有任何反馈、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这很可能是由系统中的一些噪声造成的。 您是否成功获取了此交易的范围捕获?

    此致、

    Diego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、  

    感谢您的答复。  

    由于其他 I2C 器件位于同一总线上、因此它可能在系统中存在噪声。 您能指导我如何重复该行为吗? 如何在系统中注入噪声以这次在示波器上捕获输出?

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    有很多方法可以在函数发生器等系统中引入噪声。

    但是、很难用随机噪声完全复制相同的 i2c 转换。

    此致、

    Diego