Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100
器件型号: BQ34Z100
我们使用 BQ34Z100 通过 MPPT 充电控制器报告通过太阳能电池板进行 24V 15Ah 电池充电的遥测情况。 系统还以重复的过程方式驱动机器人的滚轮(停止,开始运行 n 次,停止,重复)。 我们已经对此系统进行了 72 小时以上的测试、并进行了多次充放电循环。 我们每秒收集一次电池电量监测计读数。
捕获到电量监测计上的不寻常读数:电压读数(地址 0x08) 从 26400mV 下降至 10280 秒、然后恢复至 26400。 我们的运营依赖于燃油表的反馈、这导致了我们的中断。 我们想知道它是否来自电量监测计。 我们 有信心电池 BMS 不会出现问题、因为电池 MPPT 充电器在整个过程中的读数始终为 26400mV。
非常感谢您对可能的误差源的见解。
此致
Heba
编辑:阐明问题不是来自蓄电池 BMS。