请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8323
尊敬的专家
我们使用 DRV8323H 作为电机驱动器。 当电机未连接到空负载时、上电后芯片温度将达到 47℃ 左右;测量芯片的输入电流约为 30mA、输入电压为 24V。 我可以询问卸载时该 IC 温度是否正常? 谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
器件型号: DRV8323
尊敬的专家
我们使用 DRV8323H 作为电机驱动器。 当电机未连接到空负载时、上电后芯片温度将达到 47℃ 左右;测量芯片的输入电流约为 30mA、输入电压为 24V。 我可以询问卸载时该 IC 温度是否正常? 谢谢你
您好 Colin、
FET 仍然安装正确? 我想您使用的 IDRIVE 设置可能太高。 您选择的 570mA 正确吗?

对于您使用的 FET 的 Qgd、这个值过高

以下是一个常见问题解答、说明了 IDRIVE 和 FET Qgd 之间的关系: 【常见问题解答】选择合适的 IDRIVE 设置及其重要性
这很容易给前置驱动器带来应力、即使在没有负载的情况下也可能损坏器件。
一个很好的测试是将驱动器替换为新的驱动器、并使用最低 IDRIVE 设置(将 IDRIVE 连接至 AGND)。
此致、
Yara