This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8323:芯片温升

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584733/drv8323-chip-temperature-rise

器件型号: DRV8323

尊敬的专家

我们使用 DRV8323H 作为电机驱动器。 当电机未连接到空负载时、上电后芯片温度将达到 47℃ 左右;测量芯片的输入电流约为 30mA、输入电压为 24V。 我可以询问卸载时该 IC 温度是否正常? 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    您是否切换栅极? 您能分享原理图吗?

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yara:

    是的、MCU 将提供驱动信号、但未连接负载。原理图如下所示、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Colin、

    FET 仍然安装正确? 我想您使用的 IDRIVE 设置可能太高。 您选择的 570mA 正确吗?

    对于您使用的 FET 的 Qgd、这个值过高

    以下是一个常见问题解答、说明了 IDRIVE 和 FET Qgd 之间的关系:  【常见问题解答】选择合适的 IDRIVE 设置及其重要性 

    这很容易给前置驱动器带来应力、即使在没有负载的情况下也可能损坏器件。

    一个很好的测试是将驱动器替换为新的驱动器、并使用最低 IDRIVE 设置(将 IDRIVE 连接至 AGND)。

    此致、

    Yara