This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8245-Q1:在 DRV8245-Q1 (HW) 的 PH/EN 模式下、OUT1 和 OUT2 的输出为低电平

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1583805/drv8245-q1-the-output-from-out1-and-out2-is-low-in-ph-en-mode-of-drv8245-q1-hw

器件型号: DRV8245-Q1

我使用 DRV8245HQPWPRQ1 来实现全桥功能。

我将器件配置为 PH/EN 模式、原理图连接如下。  OUT1 应输出高电平、当 TEMP_DIR=1、TEMP_PWM=1 和 nTEMP_EN=0 时、OUT2 应输出低电平。 按照数据表中的 PH/EN 控制表将 TEMP_nSLEEP 上拉至高电平。

它在硬件中实现、所有输入信号/电源均符合预期。 但无论是否具有电阻负载、OUT1 和 OUT2 都很低。  请问配置是否有问题?

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myles:  

    我在该原理图中看不到 nFAULT 引脚上的上  拉电阻、如果尝试驱动输出时 nFAULT 引脚是高电平还是低电平? DRV8245-Q1 的硬件型号要求在 nSLEEP 被拉至高电平超过 1 毫秒后、nSLEEP 引脚应被拉至低电平并持续 tReset (~20us)、以便器件正确转换至待机状态。

    如果这不是原因、您能告诉我 nFAULT 引脚何时被拉低、以及它是否自动恢复、nFAULT 保持高电平和低电平的时间。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我在 UC 侧通过 15Kom 上拉 nFault。  我想我可以在初始化过程中直接将 DRV8245-Q1 设置为工作状态。  我的编程代码不 会将 DRV8245-Q1 设置为睡眠或待机状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myles:

    如果在 nSLEEP 获得逻辑高电平信号后 nFAULT 为低电平~1ms、则 DRV8245-Q1 将保持睡眠状态、此时栅极驱动器以及输出将被禁用。 要从睡眠状态进入待机状态、请在 nSLEEP 变为高电平 1ms 后将 nSLEEP 拉至低电平 20 μ s、然后 nFAULT 应为逻辑高电平、指示器件未处于待机状态并可以按预期控制输出。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    谢谢!  如果是这样、 我不能假定 DRV8245-Q1 可以在 PH/EN 配置表中提供所需的输入信号电平直接进入工作状态、并且应遵循 nSLEEP 和 nFAULT 的时序在电路板上电后唤醒 DRV8245-Q1、是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myles:

    正确、DRV8245-Q1 需要提供 nSLEEP tReset 脉冲、以便能够转换到可驱动输出的状态。

    此致、

    Joshua

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joshua、

    我使其可用于 nSleep 的 27 μ s 复位脉冲、尽管它比数据表中 Treset 的最大值 (20us) 长。 它是被接受的,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Myles:

    可以使用 27 μ s 的复位脉冲。 只要 nSLEEP 复位脉冲低于最短 tSLEEP 时间 (40us)、复位脉冲就可以正常。 如果 nSLEEP 复位脉冲超过 40us、则器件可能会进入睡眠模式、而不是注册复位脉冲。

    此致、

    Joshua