This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV7308:在较高 AC220V 条件下、nFAULT 卡住。

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV7308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584445/drv7308-stuck-nfault-at-higher-ac220v-condition

器件型号: DRV7308

您好的团队、  

我的客户(冰箱压缩机应用)正在使用更高的交流输入进行评估。 他们发现 nFAULT 发生在 AC240V(可能是 340VDC 链路)。

它们具有高压摆率经验、并使用 470nF 电容和 0.1 Ω 分流器(单个)并联。

但是、当 PH-U 的低侧 (LS) 接通后、偶尔会发生此问题。 SLx 变为>8~10V。 他们说没有使用重负载、SLx 噪声也非常稳定、几乎可以在电机工作范围内运行。

您能指导如何解决问题吗?

Bests,  
欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    很抱歉耽误你的时间。 我们的 DRV7308 专家 Anthony 位于城外、将返回星期一。  

    他将能够在下周初回到该问题。

    感谢您的理解。

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    客户使用的压摆率是多少? 使用的 VM 旁路电容器是什么? 插入 MCU 有多大的死区时间? 故障是否被锁存?  

    此致、

    Anthony Lodi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ernest:

    很抱歉、我正在接收电子邮件、所以没有看到您的电子邮件回答我提出的大多数问题。 是否组装了输入 RC 滤波器? 如果是、使用的值是多少? 我已经看到、如果 INH 脉冲很短 (<200ns)、也会出现类似的行为。 在高压摆率下、客户的 PCB 上似乎可能有很多接地反弹、因此可能 INH 输入端可能存在短暂的逻辑高电平。 如果该脉冲>25-50ns、则驱动器的内部滤波器不会将其滤除。 从布局来看、从驱动器到 MCU 之间似乎有一个较长的接地环路、可能会导致接地差分、从而影响输入信号的完整性。 客户可能会尝试增加输入端的 RC 滤波器、以查看这是否会影响该行为。

    此致、

    Anthony Lodi