Other Parts Discussed in Thread: DRV7308
器件型号: DRV7308
您好的团队、
我的客户(冰箱压缩机应用)正在使用更高的交流输入进行评估。 他们发现 nFAULT 发生在 AC240V(可能是 340VDC 链路)。
它们具有高压摆率经验、并使用 470nF 电容和 0.1 Ω 分流器(单个)并联。
但是、当 PH-U 的低侧 (LS) 接通后、偶尔会发生此问题。 SLx 变为>8~10V。 他们说没有使用重负载、SLx 噪声也非常稳定、几乎可以在电机工作范围内运行。
您能指导如何解决问题吗?
Bests,
欧内斯特