This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28742:使用 Tina 进行设计仿真

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1584794/ucc28742-design-simulation-using-tina

器件型号: UCC28742

您好、

我已经用 WEBENCH 电源设计人员设计了 480VAC 至 700VDC、然后是 28V 4A 直流电压。但当我使用 Tina 仿真时、它在输出端不会得到 28V 的电压。 此外、我无法找到 UCC24636DBV 的模型。 对于这个 700VDC 至 28V@4A 设计、我需要您的帮助。 请回复。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Zoe Zhai、  

    感谢您的耐心!

    请问输入 480V 是交流还是直流?

    此外、对于 UCC28742、建议使用 SIMPLIS 软件进行仿真、作为可用于 SIMPLIS 的加密模型、因此更容易为我们复制 SIMPLIS 中的问题。 但是、我在 TINA 中找不到 UCC28742 模型、因此我不确定是什么导致了问题。 回答你的第二个问题,我会研究它如果它的模型是可用的,目前我没有,请允许一些时间。

    谢谢

    此致

    Anita