Other Parts Discussed in Thread: UCC28742
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: UCC28742
您好、
我已经用 WEBENCH 电源设计人员设计了 480VAC 至 700VDC、然后是 28V 4A 直流电压。但当我使用 Tina 仿真时、它在输出端不会得到 28V 的电压。 此外、我无法找到 UCC24636DBV 的模型。 对于这个 700VDC 至 28V@4A 设计、我需要您的帮助。 请回复。 谢谢。