This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8844:DRV8844 电荷泵电路的 EMI

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8844

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585830/drv8844-emi-from-drv8844-charge-pump-circuit

器件型号: DRV8844

我遇到 DRV8844 电荷泵电路的问题 — 我们的产品虽然没有通过辐射发射 EMI 测试 、但前提是驱动器的电荷泵会产生一列谐波、间隔大约为 302kHz。 通过将 NSLEEP 驱动为低电平来禁用驱动器会熄灭谐波。

我在电荷泵引脚 CP1 和 CP2 上使用了 10nF 电容器。  我的问题是:

  • 电容值的改变会对 EMI 产生任何影响
  • 将会帮助添加电容器串联的电阻器、以及如何计算其值
  • TI 是否有任何建议来处理电荷泵电路产生的高 EMI

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    内部电荷泵电路设计为 CP1 和 CP2 之间的飞跨电容器为 10nF。 如果电容值太小、则可能会导致电荷传输不足、并可能导致高侧 FET 无法 完全导通。 如果电容值过 大、会导致每个周期内的 di/dt 更高、并 可能导致更高的 EMI。  

    降低 EMI 的最佳方法之一是通过 PCB 布局。 我建议使 CP1 和 CP2 之间的电荷泵环路尽可能小、以降低寄生电感。  

    这是一个应用手册、其中提供了一些有关 EMI 测试和降低技术的有用信息。 尽管它用于电源、但同样的一般概念也适用。  

    创新的 EMI 抑制技术可缩短设计时间和提高成本效益(修订版 A) 

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、

    您认为向电荷泵电容器添加串联电阻是否可以降低 EMI?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我建议在 VM 引脚上添加铁氧体磁珠或 π 型滤波器、而不是添加串联电阻器。 在此处添加磁珠或滤波器可 提供满足 EMI 规格所需的衰减。

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们将对此进行研究、感谢您的推荐。

    我注意到 DRV8844 的不同版本具有不同的电荷泵开关频率 — 我看到一个~270kHz 和一个 305kHz、而另一个 270kHz 在 EMI 方面表现得更好。 是否可以以任何方式控制频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    可能会因器件而异。 频率在内部生成、不可在外部控制。  

    此致、

    David