Other Parts Discussed in Thread: DRV8844
器件型号: DRV8844
我遇到 DRV8844 电荷泵电路的问题 — 我们的产品虽然没有通过辐射发射 EMI 测试 、但前提是驱动器的电荷泵会产生一列谐波、间隔大约为 302kHz。 通过将 NSLEEP 驱动为低电平来禁用驱动器会熄灭谐波。
我在电荷泵引脚 CP1 和 CP2 上使用了 10nF 电容器。 我的问题是:
- 电容值的改变会对 EMI 产生任何影响
- 将会帮助添加电容器串联的电阻器、以及如何计算其值
- TI 是否有任何建议来处理电荷泵电路产生的高 EMI
谢谢