Other Parts Discussed in Thread: DRV120EVM, DRV110, DRV103, DRV120
部件号: DRV103
主题中讨论的其他部件: DRV110、、 DRV120、DRV120EVM
尊敬的专家:
我有一个电磁阀,其内部电阻约为 53 欧姆,工作电压约为 10-50 V 直流。当它在 24V 直流电时,其响应时间约为 30 毫秒,但我需要将其降低到 5 毫秒或更短,然后使其稳定几秒,与数字 pluse 发生器.
您是否认为这是适合厨师或其他组件的组件、对我的解决方案更好、我还需要了解哪些其他因素?
感谢您发送编修。
Madan