This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV103:斜升电磁阀

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV120EVM, DRV110, DRV103, DRV120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1586803/drv103-ramping-solenoid-valve

部件号: DRV103
主题中讨论的其他部件: DRV110、、 DRV120、DRV120EVM

尊敬的专家:  

我有一个电磁阀,其内部电阻约为 53 欧姆,工作电压约为 10-50 V 直流。当它在 24V 直流电时,其响应时间约为 30 毫秒,但我需要将其降低到 5 毫秒或更短,然后使其稳定几秒,与数字 pluse 发生器.  

您是否认为这是适合厨师或其他组件的组件、对我的解决方案更好、我还需要了解哪些其他因素?  

 

感谢您发送编修。  

Madan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Madan:  

    感谢您与我们联系。  

    '有一个电磁阀、其内部电阻约为 53 欧姆、在大约 10-50 V 直流电压下工作。当它在 24V 直流电压下工作时、其响应时间约为 30 毫秒、但我需要将其降低到 5 毫秒或更短、然后使其稳定几秒、以使用数字电源发生器。

    上拉时间可由施加到螺线管的电流控制、具体取决于线圈时间常数和螺线管机械因素。  您使用的是具有 53 欧姆电阻器和 24V 电源的电磁阀、稳态电流或 Ipeak 将为 0.45A。 根据您的测量结果、响应时间为 30 毫秒。  

    您能告诉我您是如何计算时间吗? 您能否 捕获 电流波形?  

    为了缩短响应时间、您需要增大电压以获得更大的电流。  

    TI 峰值和保持驱动器将在 tkeep 时间内提供 Ipeak 电流以缩短响应时间、然后提供保持电流以保持柱塞固定。 这些参数使用驱动器上的外部组件进行设置。  

    您认为这是适合厨师或其他组件的组件、对我的解决方案更好吗?我需要了解的另一个因素是什么?

    DRV103 没有峰值电流设置。 建议使用适当的峰值和保持电流驱动器 DRV110 或 DRV120。  

    为了评估驱动器性能、您可使用我们的 DRV120EVM 或 DRV110 EVM 并使用螺线管进行测试。 请使用以下链接订购评估模块。  

    DRV120EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    DRV110EVM 评估板|德州仪器 TI.com

    如果您还有任何问题、敬请告知。  

    此致、  

    Mojtaba.

    此致

    Mojtaba.