This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV2700EVM-HV500:最大额定电流

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1585306/drv2700evm-hv500-maximum-current-rating

器件型号: DRV2700EVM-HV500
主题: DRV2700 中讨论的其他器件

我正在 使用 DRV2700EVM-HV500 驱动 212 上的压电式执行器 HD-PAF1419。 I Wan 以了解在 212V 电压下运行时、最大电流放大器可以产生的鞭状噪声。 根据 第 6.1 节中最大输出电压和负载电流之间的图、如果我们以大约 212V 的电压驱动压电式执行器 、则最大输出电流看起来在 5mA 附近 。 我的口译是正确的吗? 我想确认放大器提供的最大电流为 212V。 此外、I ACAN 是否会进行任何测量实验。

请帮助我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这个电流等级听起来是正确的。 该器件能够提供~1W 的输出功率、与 212V*0.005A 一致。 随着负载进一步增加、您将看到升压电压下降并最终崩溃。 或者部件可能会发生热关断 — 但我认为在 HV500 设置中不太可能发生这种情况。  

    我不确定您是否恰好需要 212Vpp、但仅 DRV2700 即可在没有反激式配置的情况下提供 200Vpp — 设置更便宜。 如果您还有其他问题、请告诉我们。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你, 凯利格里芬 . 非常感谢您的支持。 我正在开发一种设备、用于刺激睡眠者的手指。 我只想确保 DRV2700EVM-HV500 提供的额定电流保持在安全范围内。 我考虑 将一些可变负载连接到输出端并测量器件提供的最大电流。 您是否知道我可以连接什么负载来执行此测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有趣的应用! 是的、处理高电压和触觉有点棘手。 我认为在您的测试中、您可以使用适合您所驱动电压的可变电阻器。 因此、如果峰值为~105V、请寻找 40kΩ 至 10kΩ 范围 (2.5mA 至 10mA) 内的电容器。 仍需要低于 1W 额定值的功率将很低。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     谢谢 Kelly Griffin (4399118) 的 帮助/。 我将在接下来的几天内尝试并分享我的结果。