Other Parts Discussed in Thread: DRV2700EVM-HV500, DRV2700
器件型号: DRV2700EVM-HV500
主题: DRV2700 中讨论的其他器件
我正在 使用 DRV2700EVM-HV500 驱动 212 上的压电式执行器 HD-PAF1419。 I Wan 以了解在 212V 电压下运行时、最大电流放大器可以产生的鞭状噪声。 根据 第 6.1 节中最大输出电压和负载电流之间的图、如果我们以大约 212V 的电压驱动压电式执行器 、则最大输出电流看起来在 5mA 附近 。 我的口译是正确的吗? 我想确认放大器提供的最大电流为 212V。 此外、I ACAN 是否会进行任何测量实验。
请帮助我。