请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8316C-Q1
尊敬的专家:
由于我们有内部寄存器、客户希望了解增益引脚在不同模式下的工作原理。
- 需要您的帮助来说明 GAIN_PIN 的工作原理。
- 上电采样是何时进行的、采样时间是多久? (根据测试,增益引脚上的电压为 0V à 1.65V à 0V)
- RPO 有一个交换机、它是如何在不同模式下工作的。
我们需要这些信息来更新新设计。 您可以帮助提供更多详细信息吗? 提前感谢。

此致、
张弗雷迪