This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8962-Q1:电流规格

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8714-Q1, DRV8706-Q1, DRV8703-Q1, DRV8701EVM, DRV8962-Q1, DRV8962, DRV8262-Q1, DRV8705-Q1, DRV8702-Q1, DRV8701

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587474/drv8962-q1-current-specification

器件型号: DRV8962-Q1
主题中讨论的其他器件: DRV8962DRV8262-Q1、DRV8714-Q1 、DRV8703-Q1、DRV8706-Q1、 DRV8705-Q1DRV8702-Q1、DRV8701EVM

尊敬的团队:

我们的客户想确认 DRV8962-Q1 的 5A 输出电流规格是否为 RMS 电流。 产品页面显示峰值输出电流为 10A。

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    [报价 userid=“432284" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587474/drv8962-q1-current-specification ]我们的客户想确认 DRV8962-Q1 的每输出电流规格是否为 RMS 电流。 产品页面显示峰值输出电流为 10A。

    对于 DRV8962-Q1、 每个输出高达 5A 的 OPN DRV8962QDDWRQ1 是 IFS 或满量程电流。 它不是 RMS 电流。 相应的 RMS 电流为 5A/√2 = 3.54A  

    此器件的 IOCP 规格最小值为 8A — 请参阅下面的数据表。 这意味着器件可以支持瞬时输出电流、例如在电机启动浪涌电流期间或失速电流(高达略低于 8A)、而不会遇到 OCP、前提是功率耗散将不足以将结温升高到 150°C 并触发 TSD。  

    产品页面有一个拼写错误、必须为 5A。我们将在下一个更新周期中对其进行更改。 这适用于非汽车 DRV8962 OPN DRV8962DDVR、 该器件采用 DDV 封装并具有外部安装的散热器。 仅此 DDV 封装产品可支持 10A 峰值。  

    功率耗散和环境温度 TA 决定了器件可支持的连续电流。 请参阅该部分  7.2.1.2 瞬态热性能 选择磁性元件。 尽管下表适用于 DRV8262-Q1、但它也适用于 DRV8962-Q1 以供参考。

    客户是谁?终端应用是 48V 应用? 谢谢你。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    感谢您的详细说明。  

    我已将此帖子分享给我们的客户、并要求他在此处回复。

    感谢您的支持!

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用器件以 20kHz 的频率驱动变压器的初级侧。 必须限制初级电感、以避免负载下的电流过大、因此我将尝试确定限值是多少。 我相信器件会为自身提供保护、但我需要知道它是否会提供必要的电流来在最小 150W 下驱动无功次级负载 我使用 24Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    感谢您提供更多信息。 当负载为 150W 且假设效率为 80%时、初级功率可能为 187.5W。这意味着初级侧的持续电流至少为 7.8A。 在高温环境下、即使连续支持 5A 的持续电流也可能无法实现 TA > 50°C。   

    我们可以使用  数据表第 7.1.1.2.1 节“功率损耗计算“中的公式。  您可以使用此公式来估算器件的芯片温度、并能够找出它是否会遇到 TSD。 为了延长器件寿命、最好不要让器件的运行 温度大于 80°C 芯片温度。 使用此条件和提供的公式、您可以确定您的申请条件的限制。  

    这是汽车应用吗? 如果是、应用是什么? 此驱动器适用于 BDC 电机和电感在 mH 范围内的螺线管。 您可以考虑使用具有外部功率 MOSFET 的栅极驱动器(如 DRV8702-Q1、DRV8703-Q1、DRV8705-Q1、DRV8706-Q1、DRV8714-Q1 等)来支持更高的连续电流。 谢谢你。  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我喜欢集成解决方案、因为我可以使用它。  初级电流会因电感和负载条件而异。 加载不是连续的。 根据我的仿真、在最坏的情况下、初级电流将为 8.4A 峰值电流/5.21Arms。 最高工作环境温度为 40°C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    请使用公式并估算您的特定用例的芯片温度。 当 MODE = 1 时、使用最快的 TRF 上升和下降时间、您可以更大限度地降低开关损耗。   

    数据表部分中显示的示例计算  7.1.1.2.1 功率损耗计算 适用于 24V、3A。20kHz PWM、TRF 70ns、TA 25°C、 在这些工作条件下全部四个半桥开关。  这些条件下的估算结温为 94.4°C 。 根据这些计算结果、在 4A 电流下、结温可能会达到 TA 40°C 处的 167°C 、即> 150°C MIN 的 TSD 阈值。 3.5A 负载电流会使估算的结温变为 141°C 。  

    根据这些计算结果、每个半桥具有 20kHz PWM 驱动的 3A 连续电流将结温置于 94.4°C 处 、将结温置于 141°C 处 3.5A 。 因此、从最佳实践的角度来看、3A 将是最高端的、如果您想进一步推动、则为 3.5A、所有这些都在 TA 40°C 中 。  

    根据我的仿真、初级电流将为 8.4A 峰值电流/5.21 Arms(最坏情况)。

    此器件每个半桥的 IOCP 最小值为 8A。因此、即使在短时间内、也无法达到 8.4A 峰值电流、而不会遇到 OCP 故障。  您会用一个方波来驱动初级侧、这意味着峰值和 RMS 是相同的。

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我决定采纳您的建议并转至 DRV8701、但我在 LTSpice 中无法对其进行仿真。 您能看到我的 ckt 出错吗? 只位于 M!/M2 节点的 2.1V 处、无法启动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bob:

    请为 DRV8701 单独创建 e2e 帖子。 我们可以结束 DRV8962-Q1 讨论。

    概括来说、原理图看起来不错。 我还没有尝试使用 SPICE 模型对该器件进行仿真。 我不熟悉这些问题。 我建议使用 DRV8701EVM 并尝试使用实际硬件。

    e2e 帖子 可能会为您提供有用的参考。 谢谢你。

    此致、Murugavel