This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULC1001-DRV2911EVM:温度和阻抗

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587786/ulc1001-drv2911evm-temperature-and-impedance

器件型号: ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他部件: 鳄鱼

您好、TI 工程师

我想通过 GUL 软件的校准函数测量 LCS 在特定频率下的阻抗。 设置一个远离突发二或三中谐振阻抗的频率、以确定 LCS 在各种温度下的阻抗值、从而确定温度斜率。

Q1:我需要将 LCS 放置在孵化器中、并通过鳄鱼钳和适配电缆将其连接到 EVM 板。 适配电缆的长度是否会影响测试结果(温度斜率)?

问题 2:我可以在突发二或三中设置的起始频率范围和结束频率范围是什么?  我看到 EVM 电路板上的丝印输出标记为 40-400KHZ。 这是否意味着我可以将这个特定频率设置在此范围内?  同时、AMP 值是否需要与我用于驱动 LCS 来去除水的 AMP 值一致? 是否存在其他风险?

Q3:EVM 用户手册提到在 65 度以上的温度下运行 LCS 会缩短其工作寿命并可能损坏 LCS。 该温度值是否由 TI 样片中陶瓷板本身的特性决定?

此致

    Mandy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mandy、

    感谢您的联系。

    Q1:不可以、与 LCS 的阻抗(数百欧姆)相比、电缆阻抗应非常小。  

    Q2:40-400kHz 是 EVM 的最大范围。 对于基于压电式 LCS、建议在 20kHz 至 200kHz 范围内工作以实现更高的精度。 是的、建议使用相同的 AMP。  

    Q3:一些塑料, LCS 中的胶水不是汽车级的。 长时间在高温下工作可能会对其使用寿命产生负面影响。