器件型号: ULC1001-DRV2911EVM
主题中讨论的其他部件: 鳄鱼
您好、TI 工程师
我想通过 GUL 软件的校准函数测量 LCS 在特定频率下的阻抗。 设置一个远离突发二或三中谐振阻抗的频率、以确定 LCS 在各种温度下的阻抗值、从而确定温度斜率。
Q1:我需要将 LCS 放置在孵化器中、并通过鳄鱼钳和适配电缆将其连接到 EVM 板。 适配电缆的长度是否会影响测试结果(温度斜率)?
问题 2:我可以在突发二或三中设置的起始频率范围和结束频率范围是什么? 我看到 EVM 电路板上的丝印输出标记为 40-400KHZ。 这是否意味着我可以将这个特定频率设置在此范围内? 同时、AMP 值是否需要与我用于驱动 LCS 来去除水的 AMP 值一致? 是否存在其他风险?
Q3:EVM 用户手册提到在 65 度以上的温度下运行 LCS 会缩短其工作寿命并可能损坏 LCS。 该温度值是否由 TI 样片中陶瓷板本身的特性决定?
此致
Mandy