This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312:寻找 BLDC 驱动器

Guru**** 2652535 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8376, DRV8312, DRV8316C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587345/drv8312-looking-for-bldc-drivers

器件型号: DRV8312
主题中讨论的其他器件: DRV8332DRV8316C、DRV8376

您好:

客户正在寻找电机驱动器。 其要求如下。

子类别:BLDC 驱动器
架构:集成 FET
控制接口:3 个 PWM 独立控制
特性:集成 FET
工作电源电压:28V
持续相电流:高达 2.5A(4A 峰值)

他们现在想到的是 DRV8312、有一些问题如下。

问题 1:
是否有类似 DRV8332 的 DRV8312 EOL 计划在不久的将来?

问题 2:
除 DRV8312 之外、TI 是否有任何推荐的更好的器件?

此致、

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、平野山、

    近期有任何 DRV8312 EOL 计划、如 DRV8332?

    虽然没有 EOL 计划、但这是一个旧设计、因此我们有更适合的新一代器件

    除 DRV8312 之外、TI 是否有任何推荐的更好的器件?

    DRV8316C 是一个不错的选择。  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8316.pdf 以及 DRV8376 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8376.pdf



    我们还推出了新的 Gen 设备明年*如果时间线完成.

    我可以获取有关客户、EE 和应用的信息吗? 还是 SOP 时间线?

    此致、

    Akshay