Other Parts Discussed in Thread: DRV8376, DRV8312, DRV8316C
器件型号: DRV8312
主题中讨论的其他器件: DRV8332、 DRV8316C、DRV8376
您好:
客户正在寻找电机驱动器。 其要求如下。
子类别:BLDC 驱动器
架构:集成 FET
控制接口:3 个 PWM 独立控制
特性:集成 FET
工作电源电压:28V
持续相电流:高达 2.5A(4A 峰值)
他们现在想到的是 DRV8312、有一些问题如下。
问题 1:
是否有类似 DRV8332 的 DRV8312 EOL 计划在不久的将来?
问题 2:
除 DRV8312 之外、TI 是否有任何推荐的更好的器件?
此致、
K.Hirano