This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8363-Q1EVM:MD104 文档与收到的硬件之间的差异。

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8363

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1578247/drv8363-q1evm-md104-discrepancies-between-the-documentation-and-the-received-hardware

器件型号: DRV8363-Q1EVM
主题: DRV8363 中讨论的其他器件

文档显示的 EBRAKE 信号可在 J8-5 上找到、并且路由到 drv8363 上的引脚 29 ASCIN 会在实际接收的硬件上路由到 J8-15。  

我需要确认 J8 和 J9 的 DRV8363EVM 参考 MD401 的完整引脚排列。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    我们最初发送的原型板 在 Ebrake 的 PCB 上布线错误、后来的修订版对此进行了更正。 我建议使用已发布且可在产品页面上找到的新 EVM: https://www.ti.com/tool/DRV8363-Q1EVM

    您拥有的原理图适用于新 PCB:PCB 上的接线正确、并且基于这个新原理图。 我还会对 Akhil 发号施令。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Akshay、感谢您的快速响应。

    您提到的非常不方便。 我使用的电路板是在 2025年9月19日 上通过您指明的产品页面订购的。 请说明如何打开相应的索赔以获得功能板。

    这个原型板是否应该指出任何其他的函数或错误? 请分享原型板原理图和引脚排列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    感谢您提请我注意此问题。 我假设这是 我们团队在初始样品测试期间出厂的原型板、我没有意识到这是从我们的网上商店订购的板。  

    请问您如何确认从 DRV 路由到 J8-15 的 Ebrake?

    我正在与我们的团队合作、以了解有关这方面的更多详细信息。 我们还可以向您发送另一个 EVM。 我将与现场工程师合作。

    此致、
    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    对此进行测试的任何更新/是否能够向您发送 EVM 顶部的图片?

    我们检查了我们的制造文件,它似乎是正确的路由,现在正在检查我们的库存(我们也订购了一个,它似乎是正确的路由)

    谢谢您、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay、  

    很抱歉回复延迟。  

    我可以确认 从 DRV 路由到 J8-15 的 Ebrake。 如果可能、我会附上 EVM 顶面的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    感谢您的确认。 期待看到图像、它将帮助我们在内部跟踪问题。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Akshay、  

    您将在下面找到该电路板的图片。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Federico、

    感谢您的帮助。 这似乎是旧版本。 我们正在努力解决双方的混合问题。
    如果您需要另一个 EVM(新版本)、我们可以发货、敬请告知我们。

    此致、

    Akshay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Akshay、

    我已经被送了一个! 感谢您的帮助。 我将关闭该主题。