This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8308:两个 MCU 可用于 DRV8308

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587576/drv8308-two-mcus-available-for-drv8308

器件型号: DRV8308

每个子板和主板都有一个 MCU。  
子板具有 DRV8308 和 MCU#2、主板具有 MCU#1。  

子板上的 MCU#2 通过 SPI 连接到 DRV8308、仅负责初始设置。  

主板上的 MCU #1 连接到 SPI 通信以外的信号、实际上控制 DRV8308 来驱动 BLDC 电机。  

即 BRAKE、CLKIN、DIR、ENABLE、 FAULTn、FGOUT、LOCKn、RESET 连接到 MCU#1。

这样的设计是否没有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shshin:

    对于子板和主板、我假设这意味着两个单独的 PCB 是正确的? 我认为最需要关注的是所有三个器件(驱动器 MCU 1 和 MCU 2)的 GND 基准。

    此致、

    Yara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它由一个单独的 PCB 组成。
    子板和最小板通过电缆连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shshin:

    我不确定这种设置、同样是因为两块电路板之间可能存在的 GND 差异。 我们有时会使 EVM 与 LaunchPad 交互、但通常通过接头引脚进行配对:

    此致、

    Yara