Other Parts Discussed in Thread: DRV8308
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DRV8308
每个子板和主板都有一个 MCU。
子板具有 DRV8308 和 MCU#2、主板具有 MCU#1。
子板上的 MCU#2 通过 SPI 连接到 DRV8308、仅负责初始设置。
主板上的 MCU #1 连接到 SPI 通信以外的信号、实际上控制 DRV8308 来驱动 BLDC 电机。
即 BRAKE、CLKIN、DIR、ENABLE、 FAULTn、FGOUT、LOCKn、RESET 连接到 MCU#1。
这样的设计是否没有问题?