This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8845EVM:我们使用 DRV8845 运行时的步进电机嗡嗡声噪声问题

Guru**** 2693315 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8845

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587638/drv8845evm-stepper-motor-humming-noise-issue-when-we-operate-with-drv8845

器件型号: DRV8845EVM
主题: DRV8845 中讨论的其他器件

我们使用步进电机驱动 IC DRV8845 来驱动两相步进电机。

步进电机旋转过程中会发出巨大的嗡嗡声。

请指导我解决嗡嗡声问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Dharmendra

    感谢您的提问。  

    您会分享电机电阻和电感规格吗?  

    此外、请共享步进模式、 满量程电流 值、电源电压和阶跃脉冲 PPS。  

    请同时捕获 A 相的电流波形。

    此致、  

    Mojtaba.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    步进模式 —  1/64

    1) 相位数 — 2.

    2) 相电压 — 6.6V

    3) 相电流 — 1A

    4) 相电阻 — 6.6ohms

    5) 尺寸: NEMA 17

    在 VM1 和 VM2 引脚上施加的电压为 11.5V。

    VREFX 基准电压引脚连接到微控制器 的 PWM 输出、其 VOH 逻辑电平为 3.3V。  

    我们已在所有 VREFx 引脚上使用分压器 CKT 并将 VREF 电压调节为 1.47V。

    所有 SENSE 引脚都具有连接至 GND 的 0.47 Ω 1W 电阻。

    计算得出的最大 itrip 为 ITRIPMax = VREF/(3 × RSENSE)

                                      = 1.47/(3 x 0.47)  

                                      = 1.04A

    如上述电机规格中所述、步进电机的最大功率为 6.6W。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Dharmendra:  

    感谢您分享信息。  

    UTEP 设置为 1/64。 目标速度是多少(步骤 PPS)。  

    您能和我们一起捕获电机电流波形吗?  

    [引用 userid=“640987" url="“ url="~“~/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1587638/drv8845evm-stepper-motor-humming-noise-issue-when-we-operate-with-drv8845/6122372 ]我们已使用分压器 CKt、并在所有 VREFX 引脚上将 VREF 电压调整为 1.47V。

    使用的是 DRV8745EVM 还是您自己的设计? 如果 您使用 EVM、则可以通过 GUI 设置 IFS。

    是 VREF 固定值还是 PWM 设置。  

    是否同时运行两个电机?  

     

    请捕获电机电流并将其分享给我们。  

    此致、  

    Mojtaba.