This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:使用 TLE9879QXA40 连接 BLDC 屏蔽时 TXS0108E 问题

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1588766/txs0108e-txs0108e-issue-while-connecting-with-bldc-shield-with-tle9879qxa40

器件型号: TXS0108E

你(们)好

我使用 TXS0108E IC 作为电平转换器、在一侧连接 STM32F407VGTX 微控制器、在另一侧连接 TLE9879 BLDC 电机驱动器。 由于 TLE9879 需要大约 5V 的逻辑高电平、因此我使用 TXS0108E 将 3V 信号从 STM32 升压到 5V。

对于我的初始测试、我将 TXS0108E 的 A 侧连接到以 3V 逻辑运行的 STM32F407VGTX、并将 B 侧连接到逻辑分析仪 (LA1010)、以验证电平转换后 STM32 中的 SPI 命令是否可见。 我已经确认来自 STM32 的 SPI 信号在 A 侧是正确的。

但是、当我测量 TXS0108E B 侧的信号时、我在逻辑分析仪上看不到任何 SPI 命令。 您能帮助分析这个问题吗? 我正在寻找有关正确硬件连接和故障排除步骤的指导、以确保 SPI 信号正确转换并且在 B 侧可见。

B.R.

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    测试时向 VCCA/VCCB 和 OE 引脚提供的电压是多少? 我们是否执行了连续性检查、是否在每个通道/其他设备中都观察到这种异常? 还请提供原理图以供进一步检查。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack

    VCCA = 3V

    VCCB=5V

    OE=3V 我施加的这些电压  

    当 OE 引脚电压为 3V 时、我正在考虑对 TXS0108E 进行连续性测试、我正在尝试检查 A1 和 B1 之间的导通性是否有安全的检查方法? 您能指导我执行一些检查点以查看 IC 是否正常工作吗?  

    注意:我执行了一项测试、应用了 VCCA = 3V、VCCB=5V &OE=3V 引脚、在 A1 引脚和 B1 引脚上馈送了 3 伏电压、我观察到 1.50 伏 Aprox。 有时乘以 1 伏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    在此测试期间、是否有任何负载连接到 B 侧? 如果是、我们能否移除并再次测试? 在 A 侧直流输入为 3V 的空闲状态下、我预计 B 侧会在 5V 时直流高电平。 似乎某种东西使这条线拉低了。  至于连续性检查、这是为了检查任意两个引脚与 GND/之间是否存在任何短路: www.fluke.com/.../how-to-test-for-continuity

    请帮助澄清是否在一个或多个通道上也出现问题。  

    此致、

    插孔