Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E
器件型号: TXS0108E
你(们)好
我使用 TXS0108E IC 作为电平转换器、在一侧连接 STM32F407VGTX 微控制器、在另一侧连接 TLE9879 BLDC 电机驱动器。 由于 TLE9879 需要大约 5V 的逻辑高电平、因此我使用 TXS0108E 将 3V 信号从 STM32 升压到 5V。
对于我的初始测试、我将 TXS0108E 的 A 侧连接到以 3V 逻辑运行的 STM32F407VGTX、并将 B 侧连接到逻辑分析仪 (LA1010)、以验证电平转换后 STM32 中的 SPI 命令是否可见。 我已经确认来自 STM32 的 SPI 信号在 A 侧是正确的。
但是、当我测量 TXS0108E B 侧的信号时、我在逻辑分析仪上看不到任何 SPI 命令。 您能帮助分析这个问题吗? 我正在寻找有关正确硬件连接和故障排除步骤的指导、以确保 SPI 信号正确转换并且在 B 侧可见。
B.R.
Ashish