Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1
器件型号: DRV8889-Q1
参考章节:7.5 编程
SDI 输入数据的字长为 16 位、包括 R/W、地址和 8 位数据。 如果发送到 SDI 引脚的数据字少于 16 位或多于 16 位、则会发生帧错误并且数据字会被忽略。
Drv8889 器件中有 8 个控制寄存器可用性、如果我们需要配置 8 个应该发送 8 帧的控制寄存器。 如果需要使用多个驱动器、这会影响系统启动时间。
我的问题是、是否可以在单帧中使用全部 8 个控制寄存器值?