This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8889-Q1:通过 SPI 对驱动程序进行初始配置

Guru**** 2650475 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8889-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1590563/drv8889-q1-driver-initial-configuration-via-spi

器件型号: DRV8889-Q1

参考章节:7.5 编程  

SDI 输入数据的字长为 16 位、包括 R/W、地址和 8 位数据。  如果发送到 SDI 引脚的数据字少于 16 位或多于 16 位、则会发生帧错误并且数据字会被忽略。

Drv8889 器件中有 8 个控制寄存器可用性、如果我们需要配置 8 个应该发送 8 帧的控制寄存器。 如果需要使用多个驱动器、这会影响系统启动时间。

我的问题是、是否可以在单帧中使用全部 8 个控制寄存器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saravanakumar:

    如果我们需要配置 8 个控制寄存器、应该发送 8 帧、Drv8889 器件中有 8 个控制寄存器可用性。 如果需要使用至少 1 个驱动程序、这会影响系统启动时间。

    在八个控制寄存器中、只有六个可写入且需要配置。 根据应用、CTRL1 可保留默认值并跳过写入。 同样、CTRL2。 在 DRV8889-Q1 中、DIS_OUT 默认值在 CTRL2 中为 0、该寄存器已启用并可以通过 DRVOFF 引脚控制。 对于失速检测、默认衰减设置是正确的纹波控制衰减模式。 实际上、您可能只需写入四个控制寄存器即可为应用配置驱动程序。  

    那么我的问题是、是否可以在单帧中使用所有 8 个控制寄存器值?

    对于单器件 SPI 通信、帧格式必须遵循数据表。 答案是否定的 无法通过单个帧写入所有控制寄存器。

    对于多器件通信、DRV8889-Q1 还支持菊花链配置。 数据表显示了包含三种器件的示例。 采用这种方法时、 对于 “n"个“个器件、一个帧宽度将为 n x 16 SCLK。

    这是否适用于汽车热泵应用?  

    此致、Murugavel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Murugavel、

    感谢您的快速答复、是的、只应写入 6 个 CTRL 寄存器、我们来考虑菊花链方法。

    这是否适用于汽车热泵应用?  

    这是控制仪表板中的高音扬声器向上/向下。

    此致

    Saravanakumar M